This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:Wurth 变压器750313710比率

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/965317/sn6505a-wurth-transformer-750313710-ratio

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:SN6505BSN6501

大家好、

在 SN6505数据表的第25页、参考表3中、有一个 Wurth 变压器(750313710)可与绕组比为1.23:1的 SN6505B 驱动器搭配使用、可在5V 至3.3V 范围内进行直流到直流转换。 客户购买了 Wurth 变压器、发现绕组比是向后的、是1:1.23。 我们是否已验证比率为1.23:1?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您发帖到 E2E!

    是的、750313710的绕组规格在其数据表中是次级侧与初级侧的匝数比(N:1)、即1.23:1、因此次级侧具有此变压器的更高匝数比。 750313710数据表剪报的以下突出部分证实了这一点:





    这是 SN6501数据表中关于其他变压器匝数比的不一致之处--感谢您并感谢我们的客户将这一点提请我们注意。 如果我们的客户正在寻找降压变压器、类似的 Wurth 器件型号750316033可能是合适的替代产品。

    如果我们可以提供进一步的帮助、请告知我们。


    快乐的假期
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的澄清和建议  750316033。但是、变压器对于客户应用来说太大。 客户希望使用 760390014并将其旋转180度左右 、以便初级侧位于次级侧、次级侧位于初级侧。 760390014的匝数比为1:1.3。 此解决方案是否起作用?

    客户还从 TI 收到一些信息、称 VxT 为14.3VuS。 此外、它们还将从 SN6505A 切换到 B  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    不用客气! SN6505A 在5V 变压器输入和0%输入电源容差下运行时的 V-t 积为~18V-us、如 SN6505数据表9.2.2.5.1节中的公式3所示。 在相同条件下、将变压器驱动器更改为 SN6505B 会将必要的 V-t 积降至~7V-us、这意味着更大的变压器选择将与该隔离式电源兼容。

    使用760390014 (和许多其他变压器)旋转180度有两个问题。 第一种情况是、变压器绕组的大小可能不适合维持变压器输入侧和输出侧上预期的不同电流。 第二个是变压器 V-t 积(和其他参数)未指定用于作为输入的变压器的输出侧、因此可能会意外损坏。

    Wurth 应 直接确认其任何器件是否可以180旋转方式使用。


    谢谢、祝您假期愉快!
    Manuel Chavez