This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:ISO784xF &放大器的安全认证规范;工作电压

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/965368/iso7841-safety-certification-specs-of-the-iso784xf-working-voltage

器件型号:ISO7841

您好、E2E、

我的问题与数据表第6.6和6.7节中 ISO784xF 的安全认证规范有关。 我们的产品计划在美国、欧盟和亚洲销售、我们正在根据 IEC 61010-1准则设计我们的产品。 隔离器的 DWW 封装被评定为材料组 I、这一点很有帮助、此外还提供了符合 VDE 0884-10标准但为…μ m 的2828VDC 的一般规格

  • UL 认证为5700Vrms,并附有“单隔离”警告
  • 5700Vrms 似乎是符合 UL 1577标准的耐受电压类型测试?
  • “单一隔离”警告来自哪里?
  • 符合 UL 标准的 ISO784xF 最大直流增强型工作电压是多少?
  • TUV 显示增强型1000Vrms (符合61010-1标准)和1450Vrms (符合60950标准)
  • 61010电压限制为1000V 的来源是什么? 这是构造间距限制吗?
  • ISO784xF 符合 TUV 标准的最大直流增强型工作电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    1)是、5700Vrms 是根据 UL 1577标准进行的耐受电压类型测试。

    2) 2)我们的所有数字隔离器均通过了 UL 1577的"单个保护"认证。 对于"双保护"、隔离器必须通过特殊的20kV 放电测试、而我们的隔离器尚未经过评估。 也就是说、我们具有 VDE、CSA、CQC 和 TUV 的增强型隔离等级。 TUV 增强型等级还涵盖 UL 61010-1认证。 您可以从我的帖子中找到有关 UL 单保护和双保护的更多信息、网址为:

    3) UL 1577没有工作电压要求;它仅 规定了可承受的隔离电压(5700Vrms)。 对于其他标准、我们针对交流(RMS 或 PK)电压进行了所有工作电压认证、因为它们对隔离栅的压力高于直流电压。 我们已对直流电压性能进行了内部评估、该器件可在其使用寿命内轻松承受28V 直流电压。 对于 UL 61010-1、该标准将工作 电压限制为1000V

    4) IEC 61010-1和 IEC 60950-1在限制工作电压和其他要求方面有不同。 有关详细的系统级限制、请咨询您的认证机构。

    5) 5)如前所述、我们的所有工作电压均通过了交流认证、但该器件可以轻松保持相同的直流电压电平。 有关与标准相关的具体限制、您需要咨询认证机构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saleem、

     

    感谢您的回答–我想深入探讨一下此产品:

    1. 关于 IEC 61010-1:
      • 为什么将 IEC 61010-1作为 ISO7841的认证包含在内?
        • 我之所以提出这一要求、是因为我的理解是、IEC 61010-1与作为电气测量和源设备(通常在实验室中发现)实施的终端系统或能够控制其他设备的设备有关。 由于 ISO7841是一个组件,但尚未实施,因此我希望了解为什么包含此系统级标准。
      • 在答案3中,1000V 限制从哪里得到?
        • IEC 61010-1甚至对于次级电路而言也涵盖了超过1000Vdc 的电压、如表 K.13 (覆盖高达63kV)所示。

    2.关于 DWW 封装结构:

      • 对于1000Vrms 增强型工作电压的 TUV/EN 61010-1规范、对于 DWW 封装、您是否能够阐明认证参考了标准的哪个部分? 例如、表 K.5或部分 K.1.3.2?

     

    感谢您的任何见解、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    回答如下:

    关于 IEC61010-1:

    • 正确、IEC 61010-1是系统级标准、通常终端设备已通过此标准的认证。 ISO7841等隔离组件仅通过标准中特定绝缘相关条款的认证、而非整个标准的认证。 如果终端设备制造商使用已通过绝缘条款认证的组件、则更容易对其产品进行认证。
    • 根据表 K.13:对于1000Vrm/Vdc 工作电压、 您需要至少5mm 爬电(对于基本绝缘、材料组 I、污染等级2)和10mm 爬电(对于增强型绝缘)。 因此、工作电压受器件的爬电距离限制。 此外、余隙可以根据您的最终应用是处于过压类别 II、III 还是 IV 来限制工作电压(请参阅表 K.11、K.12、K.13)。

    2.关于 DWW 封装结构:

    • ISO7841符合1000 Vrms 增强型工作电压、请参见表 K.5。