This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:使用此器件的电路板背面使用的开关电感器是否会对该芯片产生过大的噪声?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/963871/iso1410-will-a-switching-inductor-used-on-the-back-of-a-board-using-this-device-be-too-noisy-for-this-chip

器件型号:ISO1410

如果我将开关电感器放置在安装该芯片的电路板背面、您是否忘记了该器件的噪声问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您发帖到 E2E! 请分享以下附加信息、以帮助我们了解 ISO1410的这一应用:

    1. 电路板背面的开关电感器连接到哪个信号、电源或 GND 线?
    2. 该电感器存储/耗散了多少功率?
    3. 该电感器的具体位置、以及隔离栅的哪一侧?
    4. 您是否特别关注 从耦合到 ISO1410子系统的开关电感器产生的辐射噪声或传导噪声?

    系统原理图和 PCB 布局的 PDF 可能最有见解、可供我们确认、如果您想私下分享、请随时向我发送 Connect 和 PM 请求。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔、

    感谢您的回答!

    它们确实关心 ISO1410下方安装的推挽式变压器的焊盘上的电感电压振铃。 在没有任何指导的情况下、他们将其移走了一些。 变压器是环形、因此变压器的电感效应应最小。 最好能获得一些有关如何将此类器件安装到 ISO1410的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    不用客气!

    由于良好的 CMTI 和 I/O 逻辑结构、我们的隔离器通常对电源或 I/O 线路上的传导发射不敏感、因此不需要明确的指导。

    ISO14xx 器件中的内部通信频率也远高于推挽电源开关频率(100s kHz)。 由于存在这种差异、我们不希望这些开关节点影响隔离器的性能、因此在 PCB 的任一侧安装变压器不应成为问题。

    我们建议客户对其最终产品执行所有必需的 EMC 测试、以确认所需的操作。


    谢谢!
    Manuel Chavez