Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
如果我将开关电感器放置在安装该芯片的电路板背面、您是否忘记了该器件的噪声问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Lauren、
感谢您发帖到 E2E! 请分享以下附加信息、以帮助我们了解 ISO1410的这一应用:
系统原理图和 PCB 布局的 PDF 可能最有见解、可供我们确认、如果您想私下分享、请随时向我发送 Connect 和 PM 请求。
谢谢、
Manuel Chavez
您好 Lauren、
不用客气!
由于良好的 CMTI 和 I/O 逻辑结构、我们的隔离器通常对电源或 I/O 线路上的传导发射不敏感、因此不需要明确的指导。
ISO14xx 器件中的内部通信频率也远高于推挽电源开关频率(100s kHz)。 由于存在这种差异、我们不希望这些开关节点影响隔离器的性能、因此在 PCB 的任一侧安装变压器不应成为问题。
我们建议客户对其最终产品执行所有必需的 EMC 测试、以确认所需的操作。
谢谢!
Manuel Chavez