Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, TCA9800, TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9800、 TCA9617A
大家好、
适用于 I2C 接口的客户设计 ISO1540、下面是他们的应用图、他们想知道这种设计是否正常?
它们涉及信号电压水平和质量、请提供建议。
BTW、他们还计划使用与 ISO1540连接的 TCA9617A 或 TCA9800。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
感谢您联系我们进行审核。
客户所采用的方法是可以的、我只提出几个问题和意见、以便更好地了解要求。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Paul:
感谢您的意见。 请参阅下面我的评论。
基于 TCA9617A 的解决方案:
我看到从器件 VOL 最大值为0.4V、而 TCA9617A SideB VIL 最大值为0.4V 在这种情况下似乎没有裕度、希望这仍然可以。 同样、ISO1540侧2的 VOL 最大值为0.4V、而主器件的 VIL 最大值为0.4V 这里也没有裕量。
基于 TCA9800的解决方案:
TCA9800 SideB 与从属设备兼容、但 ISO1540 Side2 VOL 与以前的解决方案一样、与主设备的 VIL 没有任何裕度。 我建议进行以下更改、使所有器件彼此兼容。 谢谢。
主<--> <--> <-->从属设备
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Paul:
感谢您提供额外的输入。 PCA9617A 也是缓冲器/中继器、因此它不是主器件。 因此、您能否确认哪个器件连接到 PCA9617A 侧板?
正如我之前提到的、ISO1540 Side2 VOL 最大值为0.4V、而 PCA9617A VIL 最大值也为0.4V。 这应该适用于大多数情况、但我只强调 VIL 和 VOL 规格中没有裕度。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Paul:
感谢您分享其他信息、包括主 I/O 阈值。
我认为主 I/O 规格良好、没有任何问题。 但我先前的评论是、TCA9617A 和从器件之间以及 ISO1540和 PCA9617A 之间没有任何裕度。 它们都是兼容的、但没有裕度。 我再次就我刚才提到的关注事项发表我先前的评论。
基于 TCA9617A 的解决方案:
我看到从器件 VOL 最大值为0.4V、 而 TCA9617A SideB VIL 最大值为0.4V 在这种情况下似乎没有裕度、希望这仍然可以。 同样、 ISO1540 侧2的 VOL 最大值为0.4V、而 PCA9617A 的 VIL 最大值为0.4V 这里也没有裕量。
此外,我还看到 ISO1540 Sidew2可能还需要连接到 IPMI 设备。 我不确定 IPMI I/O 阈值、但也需要与 ISO1540 Sidew2兼容。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Paul:
请查看我在下面的输入、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao