This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:客户希望再次检查应用设计

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, TCA9800, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/914723/iso1540-customer-would-like-to-double-check-application-design

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: TCA9800、 TCA9617A

大家好、

适用于 I2C 接口的客户设计 ISO1540、下面是他们的应用图、他们想知道这种设计是否正常?

它们涉及信号电压水平和质量、请提供建议。

BTW、他们还计划使用与 ISO1540连接的 TCA9617A 或 TCA9800。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您联系我们进行审核。
    客户所采用的方法是可以的、我只提出几个问题和意见、以便更好地了解要求。 谢谢。

    1. 您是否知道客户为什么打算在 ISO1540和从器件之间使用 I2C 缓冲器? 有什么特殊原因吗?
    2. ISO1540的 SIDE1通常用于连接到单个主设备或从设备、而 Side2支持多个 I2C 节点连接、因为它支持更高的总线电容和负载电流。 因此、如果 ISO1540的 SIDE1 I/O 逻辑阈值与主器件兼容、则我建议将 SIDE1连接到主器件。
    3. 您能否确认该应用程序是否只有一个主器件和一个从器件、或者是否有多个从器件连接到 I2C 总线?
    4. 您能否共享主器件和从器件的 VIL、VIH 和 VOL 阈值、以确保它们与 ISO1540兼容。 或者、您可以为我提供主器件和从器件的器件型号。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    1。

    从该表中可以看到、output1的低电平将介于0.65V 至0.8V 之间。

    因此、我认为如果您的器件输入低电平最大值为0.8V、则没有裕量。

    但我认为由于我们的最大值是0.8V (ISDA:0.5mA~3.5mA),因此在这种情况下不能有任何电压容差。

    根据我的知识、您可能仍需要考虑更高输入低电平的器件、例如:0.9V

    2.

    客户根据其系统确认仅此连接

    3.

    是的、只有一个 salve

    4.


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的意见。 请参阅下面我的评论。

    基于 TCA9617A 的解决方案:

    我看到从器件 VOL 最大值为0.4V、而 TCA9617A SideB VIL 最大值为0.4V 在这种情况下似乎没有裕度、希望这仍然可以。 同样、ISO1540侧2的 VOL 最大值为0.4V、而主器件的 VIL 最大值为0.4V 这里也没有裕量。

    基于 TCA9800的解决方案:

    TCA9800 SideB 与从属设备兼容、但 ISO1540 Side2 VOL 与以前的解决方案一样、与主设备的 VIL 没有任何裕度。 我建议进行以下更改、使所有器件彼此兼容。 谢谢。

    主<--> <--> <-->从属设备

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    以下问题。

    =>由于 TCA9800 B 侧不能与静态电压偏移侧相连。 SDAB 的主侧 PCA9617A、SCLB 是否有任何问题? 是否有任何方法可以降低 ISO1540 Side2 VOL。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供额外的输入。 PCA9617A 也是缓冲器/中继器、因此它不是主器件。 因此、您能否确认哪个器件连接到 PCA9617A 侧板?

    正如我之前提到的、ISO1540 Side2 VOL 最大值为0.4V、而 PCA9617A VIL 最大值也为0.4V。 这应该适用于大多数情况、但我只强调 VIL 和 VOL 规格中没有裕度。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    他们需要检查设计主板以进行连接的另一位工程师。 下面是它们的配置。 供参考

    我的客户设计的是电源板。

    另一个问题是,VOLMAX=0.4V,VIL=0.8V 是最大值。 但是、如果他们设计缓冲器/中继器的静态电压偏移侧、就不会有裕度问题? 这是一般情况吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    更正了一张图片。

    他们需要检查设计主板以进行连接的另一位工程师。 下面是它们的配置。 供参考

    我的客户设计的是电源板。

    另一个问题是,VOLMAX=0.4V,VIL=0.8V 是最大值。 但是、如果他们设计缓冲器/中继器的静态电压偏移侧、就不会有裕度问题? 这是一般情况吗?

    谢谢

    此致、

    Paul

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您分享其他信息、包括主 I/O 阈值。

    我认为主 I/O 规格良好、没有任何问题。 但我先前的评论是、TCA9617A 和从器件之间以及 ISO1540和 PCA9617A 之间没有任何裕度。 它们都是兼容的、但没有裕度。 我再次就我刚才提到的关注事项发表我先前的评论。

    基于 TCA9617A 的解决方案:

    我看到从器件 VOL 最大值为0.4V、 而 TCA9617A SideB VIL 最大值为0.4V 在这种情况下似乎没有裕度、希望这仍然可以。 同样、 ISO1540 侧2的 VOL 最大值为0.4V、而 PCA9617A 的 VIL 最大值为0.4V 这里也没有裕量。

    此外,我还看到 ISO1540 Sidew2可能还需要连接到 IPMI 设备。 我不确定 IPMI I/O 阈值、但也需要与 ISO1540 Sidew2兼容。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    两个问题:

    1. 客户现在知道它与不含利润的产品兼容。 但他们想知道这里是否存在任何风险?
    2. 并且根据 SMBus 标准、VOL=0.4V max 且 VIL=0.8V max、 但如果仅连接静态电压偏移侧、则没有裕度、那么是否有任何方法可以增加裕度?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请查看我在下面的输入、谢谢。

    1. 理想情况下、在没有任何裕度的情况下使用它不应存在任何风险。这些值是最坏情况值、器件极少达到这些级别。
      1. 唯一的问题是当器件彼此远离且 PCB 布局不理想时。 在这种情况下、路径中可能会出现压降、导致电平超出。 同样、这种情况也非常罕见。
    2. 由于主器件和从器件都没有如此方便的规格、因此很难对此进行改进。 目前实现的解决方案是最好的解决方案。

    此致、
    Koteshwar Rao