This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:CANH/CANL 信号振荡

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/916012/iso1042-canh-canl-signal-oscillated

器件型号:ISO1042

大家好、

 我的客户在使用 ISO1042时报告了一个问题: CANH/CANL 信号在连接到 CAN 总线时振荡。

 请您就以下2项提供意见:

 

  1. 有关 CANH/CANL 信号如何随客户原理图振荡的注释

  2. 如何解决此问题?e2e.ti.com/.../ISO1042B-CANH_5F00_CANL-oscillated-issue.docx

如附件所示、提供了原理图和测试波形的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    这看起来可能是终端问题。 客户能否从 CAN 总线上的任何位置移除120欧姆电阻器、并将两个 CAN 节点上的 R739替换为120欧姆电阻器? 或者、客户可以使用60欧姆电阻器组装 R742和 R743、并使用1nF 至4.7nF 电容器组装 C753。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我一段时间没有听到你的声音。 我现在将此问题标记为已解决、但如果您需要、请随时提出更多问题。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

     很抱歉稍后回复。  已经尝试过您的建议、振荡额定值降低了、但仍然存在。

     在客户实际产品中、 电源模块添加到 CAN 总线中、终端电阻器安装在其他模块中、 无法在电源模块中更改、因此客户方面仍存在此问题。

     还注意到、在使用 ISO1042时 、CANH/L 到 GND 的电阻器约为25k Ω、而 CAN 总线中的其他模块未加电。     还有产品测试标准、 即 CANH/CANL 上升/下降时序应小于200ns、 振荡的共模噪声不能满足要求;

     请您就以下项目发表意见吗?

     1) 1)当 ISO1042安装在 CAN 总线和模块上电时、从 CANH/L 到 GND 的25K Ω 电阻器的原因是什么?

     2) 2)由于终端电阻器无法在客户的电源模块中进行修改、 您能否提供有关如何消除振荡的常见噪声的建议?

    期待您的回复、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1) 1)当 ISO1042安装在 CAN 总线和模块上电时、从 CANH/L 到 GND 的25K Ω 电阻器的原因是什么?

    正在测量的25k 是数据表中描述的 CANH 或 CANL 的预期输入电阻。  

     2) 2)由于终端电阻器无法在客户的电源模块中进行修改、 您能否提供有关如何消除振荡的常见噪声的建议?

    数据表要求正确端接 CAN 总线、以减少可能导致客户看到振铃的反射。 另一件事是确保 CAN 总线的存根长度正确。

    https://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf?ts=1593028334024

    这些文档包含 CAN 网络的良好设计实践、并涵盖了基于系统的适当残桩长度。

    尊敬的、
    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Lucas、

      下图显示 了 CANH/CANL 处于隐性电平(标记为红色箭头)时发生的一些意外情况、 您能不能就这种情况的发生原因以及如何消除此问题发表评论?     在显性状态下、它会根据您之前提供的文档进行振荡、而这些文档可以通过扼流圈进行优化。

     期待您的回复、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    这是由于 CANH 或 CANL 线路与收发器外部接地之间存在一定的电阻。 如我之前所述、移除此电阻并正确端接 CAN 总线应该会消除此问题。

    正确地说、

    卢卡斯