Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
大家好、
我的客户在使用 ISO1042时报告了一个问题: CANH/CANL 信号在连接到 CAN 总线时振荡。
请您就以下2项提供意见:
-
有关 CANH/CANL 信号如何随客户原理图振荡的注释
- 如何解决此问题?e2e.ti.com/.../ISO1042B-CANH_5F00_CANL-oscillated-issue.docx
如附件所示、提供了原理图和测试波形的更多详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
大家好、
我的客户在使用 ISO1042时报告了一个问题: CANH/CANL 信号在连接到 CAN 总线时振荡。
请您就以下2项提供意见:
有关 CANH/CANL 信号如何随客户原理图振荡的注释
如附件所示、提供了原理图和测试波形的更多详细信息。
您好 Lucas、
很抱歉稍后回复。 已经尝试过您的建议、振荡额定值降低了、但仍然存在。
在客户实际产品中、 电源模块添加到 CAN 总线中、终端电阻器安装在其他模块中、 无法在电源模块中更改、因此客户方面仍存在此问题。
还注意到、在使用 ISO1042时 、CANH/L 到 GND 的电阻器约为25k Ω、而 CAN 总线中的其他模块未加电。 还有产品测试标准、 即 CANH/CANL 上升/下降时序应小于200ns、 振荡的共模噪声不能满足要求;
请您就以下项目发表意见吗?
1) 1)当 ISO1042安装在 CAN 总线和模块上电时、从 CANH/L 到 GND 的25K Ω 电阻器的原因是什么?
2) 2)由于终端电阻器无法在客户的电源模块中进行修改、 您能否提供有关如何消除振荡的常见噪声的建议?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin
1) 1)当 ISO1042安装在 CAN 总线和模块上电时、从 CANH/L 到 GND 的25K Ω 电阻器的原因是什么?
正在测量的25k 是数据表中描述的 CANH 或 CANL 的预期输入电阻。
2) 2)由于终端电阻器无法在客户的电源模块中进行修改、 您能否提供有关如何消除振荡的常见噪声的建议?
数据表要求正确端接 CAN 总线、以减少可能导致客户看到振铃的反射。 另一件事是确保 CAN 总线的存根长度正确。
https://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf?ts=1593028334024
这些文档包含 CAN 网络的良好设计实践、并涵盖了基于系统的适当残桩长度。
尊敬的、
Lucas Schulte