This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:IEC61000-4-4

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763-Q1, ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/915196/iso7763-q1-iec61000-4-4

器件型号:ISO7763-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7763

您好、TI 团队

我的客户有以下问题。

请告诉我 slyy064.pdf 图4右上角(下面蓝色框内)的图形代表什么。  

中间的图形在材料中进行了说明(在5kHz/100kHz 的重复速率下、突发的典型持续时间为15ms。 突发周期或从一个突发开始到下一个突发的时间为300ms。)

文档中描述了下方的图形(此测试要求应用六个持续时间为10秒的突发帧、帧之间的暂停间隔为10秒(图4)。
表)

请告诉我 ISO7763-Q1中的电气快速瞬态抗扰度测试 IEC61000-4-4测试结果。

  此外、请告诉我电压将成为标准 A

是否测试负浪涌电压?

  如果没有,原因是什么?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    请参阅下面的输入内容。

    1. 让我解释一下所有4个波形、因为它们是相关的、并且顺序一致。
      1. 左侧的波形是一个持续100ns 的单个 EFT 脉冲。
      2. 您用蓝色突出显示的右上方波形是每1µs μ s 重复100ns EFT 脉冲(如点(a)所示)。 这会重复15ms、称为突发。
      3. 右侧的中间波形是突发波形(如(b)所示)每300ms 重复一次、持续时间高达10s。 这称为突发帧。
      4. 右侧的底部波形显示了10s 突发波形、这些波形之间存在10s 间隙。 EFT 测试要求应用 EFT 突发60秒、且突发帧之间间隔为10s、测试持续120秒。
    2. ISO7763符合 IEC 61000-4-4标准的4级要求。4级对应于 I/O 线路上的2kV 和电源线路上的4kV。
    3. 您是否是要询问我们是否测试了负 EFT (而非浪涌)?
      1. 是的、我们也测试负 EFT 电压。
      2. 我们还测试负浪涌电压。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar-San

    感谢您的快速响应。

    这是否意味着在15ms 突发期间存在1us (1MHz)的浪涌?

     不是5kHz (200us)?

    2.测试结果是否根据封装(SOIC、SSOP)而变化?

    我想知道上面提到的"2kV I/O 线路和4kV 电源线路"是否也适用于-2kV 和-4kV。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    这是一个很好的结果、这似乎是波形中的一个拼写错误。 我也会更正我之前的帖子。
    100ns EFT 脉冲应在5kHz 或100kHz 时重复10µs、这意味着该脉冲应每200µs μ s 或每 μ s 重复一次。

    200µs 重复频率为5kHz (每 μ s 1个脉冲)、则应重复此过程15ms、这称为突发持续时间。 10µs 重复频率为100kHz (每 μ s 1个脉冲)、则应重复0.75ms。 其他所有内容保持不变。

    我将复制 IEC 61000-4-4标准的以下波形时序图、以帮助您更好地理解这一点、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar-San

    感谢您的回答。

    1.我明白。

    另请回答以下两个问题。

    >2. 测试结果是否根据封装(SOIC、SSOP)而变化?

    >3. 我想知道、上面提到的"2kV I/O 线路和4kV 电源线路"是否也适用于-2kV 和-4kV。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    请参阅下面的输入内容。

    2.结果不应随封装而改变,SOIC 和 SSOP 封装的通过级别应保持不变。

    3. 是的、当提到2kV 时、通常意味着±2kV、同样的电压适用于 I/O 线路和电源线路上的所有其他电平。 TI 器件经过正负电压测试。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar-San

    感谢您的快速响应。

    我知道。  

    我将回答我的客户。

     

    此致、

    高志林