This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:负载能力

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO1500, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/913617/iso7720-load-capabilities

器件型号:ISO7720
主题中讨论的其他器件: ISO1500ISO1410

该隔离器可驱动的最大负载是多少? 数据表显示了15pF 的负载示例、这表示什么电缆?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    ISO77xx 系列隔离器应配置为在系统中输出高达4mA 的建议电流。 这适用于所有运行条件。

    "低电容"电缆通常具有12-16pF/ft 的电容、但该器件的开关特性是针对15pF 负载定义的、因为各种长度、类型和端接的电缆可配置为<15pF 值。

    您有兴趣使用哪种电缆?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我们尝试通过该隔离 器将 Wiegand 输出驱动到接收器中。 终端用户将负责电缆选择、但在大多数情况下将使用 Phoenix 5导体 M12 CAN 电缆。 电缆长度将在10-100英尺范围内。 该隔离器是否能够驱动到该电缆中?

    感谢您的帮助、

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    ISO7720接受和输出单端 CMOS 逻辑输入/输出、此类逻辑信号通常仅限于 PCB 上的布线。 只要涉及电缆和更长的通信距离、就会使用 RS-485和 CAN 等差分通信接口。

    如果您需要10-100英尺范围内的通信、我建议在电缆两端使用 RS-485收发器。 如果您还需要隔离、则可以使用隔离式 RS-485器件。 ISO1410和 ISO1500是我们的两款最新隔离式 RS-485收发器、可提供出色的整体性能。 请告诉我您是否想使用此功能。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    希望我的意见能回答您的问题。 我将继续并将其标记为"已关闭"、如果您有任何问题、请回复此 E2E 主题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao