This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jason、
ISO7720接受和输出单端 CMOS 逻辑输入/输出、此类逻辑信号通常仅限于 PCB 上的布线。 只要涉及电缆和更长的通信距离、就会使用 RS-485和 CAN 等差分通信接口。
如果您需要10-100英尺范围内的通信、我建议在电缆两端使用 RS-485收发器。 如果您还需要隔离、则可以使用隔离式 RS-485器件。 ISO1410和 ISO1500是我们的两款最新隔离式 RS-485收发器、可提供出色的整体性能。 请告诉我您是否想使用此功能。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好 Jason、
希望我的意见能回答您的问题。 我将继续并将其标记为"已关闭"、如果您有任何问题、请回复此 E2E 主题。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao