This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:接地漂移

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/915114/isow7841-ground-shifting

器件型号:ISOW7841

在我们的应用中、我们将以串联配置连接30V 电池模块以获得1000V 电池组。 每个电池组内置 AFE (模拟前端)和微控制器,因此我们需要在 AFE 和微控制器之间建立隔离式 SPI 通信。 这意味着每个模块都具有 AFE、微控制器和隔离式 SPI IC。 因此我们选择了 ISOW7841。请知道 这个 IC 能够处理地漂。这意味着当电池模块串联接地漂移时、将会发生、并且 AFE IC 能够看到地漂移。 但我不知道 ISOW7841。 请告诉我该 IC 是否能够使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然隔离器的主要用途之一是防止瞬变、但它们也适用于直流或交流接地漂移。 这在数据表中被称为"工作电压":

    在1kVrms 工作电压下、预计使用寿命大于100年

    数据表的第10.2.3.1节所述、增加工作电压会缩短使用寿命。 您的应用程序将正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeesh、

    应用中从一个器件到另一个器件的最大接地漂移将大约为970V DC。 由于这符合1414V 直流器件直流工作规格、ISOW7841将能够承受并支持这些接地漂移。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有得到工作电压的概念。 请您解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地漂移(即接地之间的差值)工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeesh、

    隔离器的工作电压是隔离器在其整个生命周期内可承受的跨隔离栅的连续电压。 对于 ISOW7841、这意味着 GND1和 GND2之间的电压可在其整个生命周期内持续施加高达14V 的直流电压。 因此、ISOW7841的直流工作电压为1414V 直流。

    有关高压隔离术语的更多详细信息、请参阅以下链接中的白皮书。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和分享文档。 我阅读并理解。 因此、我将在我们的应用中使用 ISOW7841。