This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7242A:抖动问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO7242M, ISO7242C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/911849/iso7242a-chattering-problem

器件型号:ISO7242A
主题中讨论的其他器件:ISO7742ISO7242MISO7242C

尊敬的技术支持团队:

我的配置如下。 当我连接或断开电缆时、 连接器发出的抖动信号会到达 FPGA。

输入连接器→SN75LV4737ADB→ISO7242ADW→FPGA

FPGA 具有 抖动 降低功能。 但是、有时 FPGA 会通过抖动 降低功能误识别、因为抖动信号无法 从  V2 (5V)到 V1 (3V)通过 ISO7242。

■Q1

是否可以 通过 ISO7742传递抖动信号?

您能看到随附的有关 ISO7242抖动的波形 吗?

e2e.ti.com/.../ISO7242_5F00_chattering.pdf

■Q2

ADI 的隔离器(如 ADuMxxx)具有刷新功能。 通过   ISO7242传递抖动信号时似乎没有变化。

 ISO7742是否具有 刷新功能?

此致、

TTD

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您与我们联系并分享该问题的详细信息。 如 ISO7242A 数据表中所述、该器件确实具有直流刷新功能、该功能会定期使其输出与输入相匹配、除非输入电路未通电。 您能否确认输入侧的电源是否干净且不会受到干扰?

    A1。 ISO7242A 的额定速率为1Mbps、任何短于1µs μ s 的信号可能无法完全通过、而只有第一个转换可能会被检测到、而第二个转换可能无法被检测到。 我看到一些输入脉冲发生了这种情况。
    是的、ISO7742应解决此问题。 ISO7742采用 OOK 架构、而不是基于边沿的 ISO7242A 架构、因此无需直流刷新信号、因为它本质上始终保持输出匹配输入。 ISO7742还支持大得多的数据速率、因此、短至10ns 的脉冲仍然可以顺利传递。

    答2. 您能否分享已通过测试取代 ISO7242A 的 ADI 器件型号?
    正如我在上一点提到的、ISO7742架构不需要刷新信号、它会始终使输出与输入保持匹配。 我强烈建议客户测试 ISO7742来代替 ISO7242A。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar Rao、

    感谢你的答复。

    1。

    您能否告知我您是否有任何易于理解的直流刷新和 OOK 架构文档?  

    2.

    >相反,只有第一个转换可能被检测到,而第二个转换可能无法被检测到。

    >我看到某些输入脉冲发生了这种情况。

    →与 NG2 (p4)和 NG3 (P5)和 NG4 (P6)上的输入(CH1)相比、输出(CH2)似乎反相。

    您认为 DC 刷新架构发生了什么情况?

     

    3.

    是否存在与直流刷新频率相关的问题?

    例如、如果一个小于1us 的信号不能通过 ISO7242、是否可以通过更改为 ISO7242M (150Mbps)来解决这个问题?

    建议使用 ISO7742、但请告诉我 OOK 用于直流刷新的优势。

     

    4.   

    ISO7742架构不需要刷新信号、它会使输出始终与输入匹配。

    这是否意味着输入和输出信号之间不存在不匹配(相当于刷新功能的操作始终有效)?

    例如、即使输出因噪声影响而变化、它是否始终更新以匹配输入/输出信号?

     

    5.

    器件型号为 ADuM242E。

    它具有 OOK 架构。 如果 ISO7742具有优势、您可以分享吗?

     

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    我加上第6号。 您能回答六个问题吗?  

    6. OOK 架构是否也具有相当于直流刷新的功能? (匹配输入和输出信号的功能)

    我了解直流刷新与刷新周期中的输入和输出匹配。
    另一方面、我不了解 OOK 架构的工作原理。
    (直流刷新的加电版本的图像是否正常?)

    请告诉我们 OOK 架构对于此事件是否有效。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您分享其他输入和竞争器件器件型号。 请在下面查看我对您的问题的意见、谢谢。

    1.是的、请参阅以下链接中标题为"数字隔离器设计指南"的文档、其中简要介绍了基于边沿的架构和 OOK 架构。

    2.正如我之前解释的那样、如果输入脉冲短于1µs μ s、那么 ISO7242A 可能会响应第一个转换、但可能无法响应第二个转换、因为第二个转换太短、第一次转换和第二次转换之间的时间小于1µs μ s。
    例如、请参阅 NG4波形。 在波形开始时、输入和输出匹配(均为高电平)。 大约130ms 后、输入从高电平变为低电平、然后快速恢复为高电平。 我无法确定这两次转换之间的持续时间、可能小于1µs μ s。 输出对第一个高电平到低电平的转换做出响应、但无法对低电平到高电平的转换做出响应、因为这太快了、可能在1µs μ s 内。 因此、当输入为高电平时、输出保持低电平。 µs 情况下、直流刷新应该已经在几个10秒的时间内纠正了输出、但我看到没有发生这种情况。 我必须更深入地了解客户应用、以了解正在发生的情况以及直流刷新为何不起作用。
    NG2和 NG3也是如此。

    3、直流刷新率是固定的、不依赖于输入信号频率、只是对于短于1µs μ s 的输入脉冲、直流刷新不会产生影响。 是的、ISO7242M 应解决此问题、因为它具有更高的输入带宽。
    如前所述、我建议使用 ISO7742、因为这是我们最新的数字隔离器系列、总体性能非常好、包括高电压性能。
    正如您可能已经在数字隔离器设计指南中看到的、OOK 使用高频载波来表示输入数据。 如果一个载波被发送、则意味着一个输入状态、如果未发送载波、则意味着另一个状态。 这意味着输出始终根据是否存在输入载波来知道输入、因此不需要单独的直流刷新。

    4、这在前一点上进行了解释。 是的、即使噪声尝试更改输出、输出也将始终保持强制、以匹配输入。 这几乎与输入直接连接到输出一样。

    5、是的、ADUM242E 是一款与 ISO7742相似的 OOK 器件。 我已在以上各点解释了有关 OOK 的更多内容。

    6. OOK 架构及其不需要直流刷新的原因已在上述各点中进行了说明。

    请告诉我是否有任何不明确的情况,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、


    感谢你的答复。

    有"产品通知"和"图11"。 ISO724xA 1μs "关于<5 μ s 脉冲"、请参阅 ISO7242A 的数据表第13页。

    是否可以通过 基于边沿的架构的方框图来解释这种情况的行为?


    这个波形看起来与我的抖动问题非常相似。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您突出显示 ISO7242A 异常。 是的、这与客户在其波形中看到的异常相同。 1µs 1µs <1 μ s 的负脉冲后、输出被锁定至低电平状态、直流刷新不会将输出从第一个负边沿直到输入的下一个上升边沿。

    请注意、这是 ISO7242A 特有的、不适用于任何其他器件、包括 ISO7242C 或 ISO7242M。 因此、这与架构无关、而是仅在 ISO7242A 中观察到的异常。 如果客户使用 ISO7742、则不应看到这种情况。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar Rao、

    感谢你的答复。

    我知道只有 ISO7242A 存在此问题。

    我的客户还有另外两个问题。  

    1) 尽管 ISO7242A 具有直流刷新(用于匹配输入和输出信号的功能)、

     当输入小于1us 的信号时,为什么直流刷新功能不起作用,并出现异常现象?

      例如、

       -  当输入小于1us 时、从低频通道切换到高频通道的功能无法正常工作。

       -触发器未正确锁定输入<1us。

    2) 刷新被解释为使输入和输出信号之间定期匹配的函数、而不管信号是否发生变化。

    请再次告诉我们刷新的目的。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    请查看下面我的输入、谢谢。

    当施加持续时间小于1µs μ s 的负脉冲时、输入滤波器将保持直流刷新、直到从第一个负边沿开始进入 μ 1µs 窗口外的下一个上升沿。 因此、在此期间直流刷新不会开始工作。

    2.如果器件在建议的工作条件下运行、您已经正确地提到了直流刷新的作用、即定期匹配输入和输出信号。 施加小于1µs μ s 的脉冲违反了建议的运行条件、因此在这种条件下不保证器件运行。
    即使在某些应用中常见的违规情况下、我们也考虑扩大器件运行范围、并相应地将这些注意事项用于我们的未来器件、尽管我们仍然不保证在数据表建议的运行条件之外的完整运行和数据表性能。
    因此、同一系列中的 ISO7242C 等器件不会出现这种异常情况、但我们建议您使用我们最新的数字隔离器系列器件 ISO7742、与旧的隔离器系列相比、该器件的总体性能显著提高。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    >1. 当施加持续时间小于1µs μ s 的负脉冲时,输入滤波器将保持直流刷新,直到从第一个负边沿开始,下一个上升边沿>超出1µs μ s 窗口。 因此、在此期间直流刷新不会开始工作。

    →输入和输出似乎在边沿定时(上升沿、下降沿)匹配。

    在运行过程中、ISO7242A 似乎正在等待边缘(ISO7242A 不知道边缘何时到达)。

     

    >2. 您已经正确地提到了直流刷新作为定期匹配输入和输出信号的函数的用途、

    >如果设备在建议的操作条件下运行。

     

    →无论信号的变化如何、输入和输出似乎定期匹配、即使上升沿和下降沿不出现也是如此。

     

    问题3)

    对于直流刷新、它是否通过类似于1的"信号变化"来执行?

    还是定期执行、"无论信号变化如何"、如2?

     

    当直流刷新像2一样周期性执行时、我认为即使输入信号小于1us、理想情况下、它将在周期性执行输入和输出匹配时(无需等待边沿)返回到原始正常状态。

    问题4.)

    >输入滤波器可保持直流刷新

    →这是否意味着红色圆圈、如下图?

      这种情况(可保持直流刷新)是否意味着保持"交流通道"?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    当客户从 ISO7242A 更改为 ISO7742时、问题就迎刃而解。
    感谢您的支持。

    有关我昨天发布的其他 ISO7242A 问题、
    我期待您的回答。

    根据您的答案、
    由于直流刷新定期与输入和输出匹配、
    即使输出因小于1us 的脉冲而变得异常、
    理想情况下、当定期执行直流刷新时、我认为输入和输出应该匹配。
    但是、实际上、当输入小于1us 的脉冲时、直流刷新会被输入滤波器暂停。
    输入和输出在下一个边沿到达前不匹配。

    有两个内容:直流刷新在边缘运行(答案1)、直流刷新定期运行(答案2)。
    如果您能告诉我如何思考(第3季度、第4季度)、那将会有所帮助。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您分享有关测试 ISO7742及其正常工作的信息。

    有关直流刷新、直流刷新是否定期检查输出是否与输入匹配、如果不匹配、则会相应地校正输出。 即使输入未发生变化、也会定期发生这种情况。 直流刷新不起作用时的唯一例外是施加宽度小于1µs μ s 的负脉冲。 在这种情况下、无论输入端有何变化、器件都会等待1µs μ s;在1µs μ s 后、器件会等待输入上升沿。 只有在上述条件之后的第一个上升沿之后、器件才会开始正常响应。

    A3:我认为以上关于 DC refresh 的内容可以回答您的问题 Q3。

    A4:是的、带红色矩形标记的块是输入滤波器、该滤波器使器件不响应1µs μ s 的任何输入、并且在1µs μ s 时间窗口后在输入端施加上升沿。 在应用 μ 1µs 窗口后的上升沿之前、任何偶数交流通道都不会工作。

    我希望这澄清了你的所有问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    感谢您的快速回复。

    >A4:是的,带有红色矩形标记的块是输入滤波器,它使器件不响应1µs 的任何输入,并且>到1µs μ s 时间窗口后,输入端将应用上升沿。 在应用1µs 窗口后的上升沿之前,任何交流通道都不会工作。

    →了解交流通道和直流通道都不工作、因此直流刷新不工作是否正确?  

      直流刷新由交流 通道 和直流通道执行。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    交流和直流通道均可单独工作、直流刷新不直接依赖于交流或直流通道。 由于直流刷新在后台工作、因此方框图中未显示。 您可以考虑直流刷新是一种定期检查输出以查看输出是否与输入匹配、如果不匹配、则直流刷新会校正输出以匹配输入。

    关于与 ISO7242A 相关的问题、让我们了解 ISO7242A 具有此限制、该限制仅针对一个特定的测试条件和 ISO7242A、如下所述。 器件内部发生这种情况的确切程度超出了我们讨论的范围、因为我无法仅通过功能方框图进行解释、也无法共享内部电路详细信息。

    '当低于1µs 1µs μ s 最小位宽的负向脉冲被输入到器件中时、输出在一个逻辑低电平条件下锁定、直到一个 μ s 周期后的下一个上升沿发生。 小于1µs μ s 的脉冲中的正噪声边沿对器件没有影响、并且被适当滤波。"

    我很高兴知道客户已转向 ISO7742、由于 ISO7742是我们最新的数字隔离器系列、因此有望提供最佳性能。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao