This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:通信失败

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/912918/iso1050-communication-failed

器件型号:ISO1050

您好!

我们的客户使用 ISO1050进行 CAN 通信、 电缆长度为40m、23个节点、数据速率为500Kbps、但通信失败、在经验实验室中测试时、没有问题。 下面是原理图、他在节点的末端添加了端接电阻器。 请帮助分析:

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    很遗憾听到这个问题、并感谢您的联系。
    您共享的原理图图像的分辨率太低、不可读、您能否共享分辨率更高的图片、以便看到组件及其值?

    您是否还可以分享有关该问题的更多详细信息?

    1. 通信电缆的长度是多少?
    2. 是否仅在所有23个节点均已连接时才发生此问题? 客户是否使用较少的节点对其进行了测试?
    3. 端接是否连接在 CAN 总线的两端?
    4. 客户是否还使用较低的数据速率测试过它、以及它是否正常工作?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotesshwar、您好!  

    感谢你的答复。

    1.电缆长度为40米。

    2.我建议客户使用较低的节点进行测试、我将再次进行检查。

    是的、他连接了 CAN 总线两端的端接电阻器。

    4、我将再次检查客户、再次尝试用更高的分辨率向我发送原理图。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slla270/slla270.pdf?ts=1592323040352&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们一段时间内没有收到您的消息、必须开始关闭此主题。 数据表中的上述部分描述了 ISO1050的最大节点和总线长度。 链接的文档涵盖了 CAN 的物理层要求、可帮助调试客户的问题。 请注意、Vcc1和 Vcc2的质量也很重要。 这些电源中的任何纹波也会出现在波形中。 此外、请确保客户使用正确的接地技术并使用屏蔽双绞线电缆。 如果客户仍然有问题、请随时向我发送电子邮件。

    尊敬的、

    卢卡斯