Other Parts Discussed in Thread: ISO1452
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1452 你好。
我对使用 ISO1452可以实现50Mbps 吞吐量的电缆长度感兴趣。 我在数据表中找不到任何信息? 只有具有最大10Mbps 曲线的常规曲线。
谢谢你。
Andriy。 k
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andriy、
本文档介绍了 ISO1452内部使用的 RS 485收发器的数据速率和电缆长度之间的关系。 50Mbps 可能会在一定程度上限制可实现的总线长度、但取决于系统级因素。
尊敬的、
卢卡斯