This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:ISO1452距离/速度变化

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/914872/iso1452-iso1452-distance-speed-ralation

器件型号:ISO1452

你好。  

我对使用 ISO1452可以实现50Mbps 吞吐量的电缆长度感兴趣。 我在数据表中找不到任何信息? 只有具有最大10Mbps 曲线的常规曲线。

谢谢你。

Andriy。 k