请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6505B 主题中讨论的其他器件:、 SN6505D、 SN6505A、 SN6505D-Q1
大家好、
EN 下拉时的关断延迟时间是多少? 我在数据表中找不到它。
此致、
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
EN 下拉时的关断延迟时间是多少? 我在数据表中找不到它。
此致、
迪伦
您好!Dylan、
是的、数据表在 SN6505D-Q1下列出了此规格、因为 tPWRUP 和 tPWRDN 都是引用的。 SN6505D 和 SN6505A/B 之间的差异主要是软启动功能、该功能仅影响 tPWRUP、因此两个器件在 tPWRUP 中预计会有所不同、但具有适用于这两个器件的相同 tPWRDN。
因此、为 SN6505D-Q1列出的 tPWRDN 规格也适用于 SN6505A 和 SN6505B。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao