This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:下拉 EN 引脚时的关断延迟

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505B, SN6505D-Q1, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/913137/sn6505b-shutdown-delay-when-pulling-down-en-pin

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6505DSN6505ASN6505D-Q1

大家好、

EN 下拉时的关断延迟时间是多少? 我在数据表中找不到它。

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    这在 SN6505B-Q1数据表中引用为 tPWRDN、同样适用于 SN6505b、如下所示。

    请注意、降至0V 的实际输出电压取决于外部电容器和连接的负载、器件 SN6505B 将不会直接控制该电压。 EN 引脚下拉至 D1/D2关断时间是直接控制 SN6505B 的时间。

    希望能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    tPWRDN 适用于 SN6505D-Q1。 它是否也适用于 SN6505B?此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、数据表在 SN6505D-Q1下列出了此规格、因为 tPWRUP 和 tPWRDN 都是引用的。 SN6505D 和 SN6505A/B 之间的差异主要是软启动功能、该功能仅影响 tPWRUP、因此两个器件在 tPWRUP 中预计会有所不同、但具有适用于这两个器件的相同 tPWRDN。

    因此、为 SN6505D-Q1列出的 tPWRDN 规格也适用于 SN6505A 和 SN6505B。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao