This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:Vcc1对地短路损坏

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/910192/iso1042-vcc1-damage-short-to-ground

器件型号:ISO1042

尊敬的团队:

您能否帮助我检查以下原理图中是否存在任何问题?

该 IC 的 Vcc1接地短路损坏、LDO 为 Vcc1供电、但仍正常工作。

在整个系统测试过程中、此 IC 损坏、可能会有一点噪声。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很遗憾听到这个问题。

    1. 您能否确认 VCC1或 VCC2是否损坏?
    2. 如果是 VCC1、您能否确认 LDO 器件型号? 是 LDL1117吗?
    3. 我看到 LDL1117绝对最大输出电压为"VIN+0.3"、这意味着该器件可承受高达18V 的电压。 在测试期间、较高的电压瞬态可能会通过 LDO 到达 ISO1042的 VCC1、从而导致 VCC1/GND1短路、而 LDO 未受损。 快速瞬变可能会通过 LDO、因此、如果预计 ISO1042的 VCC1会出现此类瞬变、我们建议客户使用合适的保护电路、如 TVS 二极管。
    4. 您能否确认在器件故障期间执行了哪些测试? 是否有任何 EMC 测试、如浪涌、ESD 或其他测试?

    我看不到 VCC1/GND1短路的任何其他原因、VCC1绝对最大电压超出可能导致此类故障条件。 谢谢、让我知道我在这里还有什么可以做的。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您是否能够收集 Koteshwar 要求的信息?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    很抱歉迟到了。

    因为客户很难重复此问题。

    因此、他们将讨论在下一个版本中添加或不添加 TVS。

    若要回答 Rao 的问题:

    是的、它是 Vcc1

    是的、它是 LDL1117S33R

    我认为我们应该检查精度 Vo+-3%

    4.没有特定测试,只需在较高负载下打开电源

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。

    在第(3)点中、我想说、由于器件的额定电压高达18V、即使在输出端也是如此、如果 LDO 输出高于5.5V、而 ISO1042的 VCC1可能会损坏、那么 LDO 将不会损坏。 因此、我怀疑 ISO1042的 VCC1上出现了大于5.5V 的电压、这会损坏 ISO1042器件、但不会损坏 LDO。

    我知道很难重复这个问题。 如果客户能够重现此问题、则请客户在损坏期间共享 VCC1上的波形。 捕获此波形的一种方法是将示波器单次触发在 VCC1上保持在大于5.5V 的阈值电压、以便当电压超过5.5V 时、示波器将捕获波形。

    除此之外、我没有看到任何其他方法会对 ISO1042的 VCC1造成损坏。
    我将继续并将此帖子标记为已关闭、如果您确实看到客户对此问题的任何更新、请回复此帖子。 如果此帖子在您有更新时被锁定、请创建相关/新帖子。 如果你有任何问题,请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao