尊敬的团队:
您能否帮助我检查以下原理图中是否存在任何问题?
该 IC 的 Vcc1接地短路损坏、LDO 为 Vcc1供电、但仍正常工作。
在整个系统测试过程中、此 IC 损坏、可能会有一点噪声。
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
很遗憾听到这个问题。
我看不到 VCC1/GND1短路的任何其他原因、VCC1绝对最大电压超出可能导致此类故障条件。 谢谢、让我知道我在这里还有什么可以做的。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Kevin:
感谢您的回答。
在第(3)点中、我想说、由于器件的额定电压高达18V、即使在输出端也是如此、如果 LDO 输出高于5.5V、而 ISO1042的 VCC1可能会损坏、那么 LDO 将不会损坏。 因此、我怀疑 ISO1042的 VCC1上出现了大于5.5V 的电压、这会损坏 ISO1042器件、但不会损坏 LDO。
我知道很难重复这个问题。 如果客户能够重现此问题、则请客户在损坏期间共享 VCC1上的波形。 捕获此波形的一种方法是将示波器单次触发在 VCC1上保持在大于5.5V 的阈值电压、以便当电压超过5.5V 时、示波器将捕获波形。
除此之外、我没有看到任何其他方法会对 ISO1042的 VCC1造成损坏。
我将继续并将此帖子标记为已关闭、如果您确实看到客户对此问题的任何更新、请回复此帖子。 如果此帖子在您有更新时被锁定、请创建相关/新帖子。 如果你有任何问题,请告诉我,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao