This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:过热时隔离击穿

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/910927/iso1042-isolation-breakdown-when-overheating

器件型号:ISO1042

你好,Forum。

我们目前正在评估 ISO1042作为1kV 直流系统的基本绝缘。 我们正在与德国 TÜV 合作、以获得我们系统的安全标准批准、但我们在这种收发器方面遇到了问题。

在第8页的第6.9章"安全限制值"中、我们可以看到隔离仅在器件不会过热的情况下进行认证。 因此、我们将降低最大功率耗散。 对于电源电压、我们"可以"使用串联电阻器、但我们不确定这是否会对电源造成太大的干扰。 此外、我们不确定如何在数据线上解决此问题。

在功能损坏方面、应用报告 SLLA419似乎是器件保护的良好起点、但未解决这些隔离式收发器的过功率问题。

是否有任何其他可提供进一步信息的文件?

此致

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您向我们提出您的问题。

    请阅读以下有关安全限制值的文章、这些值通常涉及安全限制隔离器。 它并不是专门指 ISO1042等 ISOCAN 器件、但我相信通用方法也可以应用于 ISO1042。 如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao