Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042 你好,Forum。
我们目前正在评估 ISO1042作为1kV 直流系统的基本绝缘。 我们正在与德国 TÜV 合作、以获得我们系统的安全标准批准、但我们在这种收发器方面遇到了问题。
在第8页的第6.9章"安全限制值"中、我们可以看到隔离仅在器件不会过热的情况下进行认证。 因此、我们将降低最大功率耗散。 对于电源电压、我们"可以"使用串联电阻器、但我们不确定这是否会对电源造成太大的干扰。 此外、我们不确定如何在数据线上解决此问题。
在功能损坏方面、应用报告 SLLA419似乎是器件保护的良好起点、但未解决这些隔离式收发器的过功率问题。
是否有任何其他可提供进一步信息的文件?
此致
弗洛里安