您好!
我在我们的应用中使用 ISO1540与 不间断电源(UPS) 控制器进行通信。
为了进行测试、我使用 Arduino 来实现通信。
但是、只要我打开电源控制器、电压就会从 VCC Arduino 4.9V 降至1V。
只要 UPS 处于活动状态、它就会被下拉至1V、然后再返回至4.9V。
到目前为止,我没有解释这个问题。
但愿你能帮帮我。
提前感谢。
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
感谢您分享更多信息。
如果我理解正确、我认为您的问题是 SDA1和 SCL1引脚的 VOL 输出为~1V、而不是接近0V。 如果您对此有疑问、请参阅以下常见问题解答、其中详细说明了 ISO1540 SDA1和 SCL1中更高 VOL 的原因。 请注意、这种行为只在 SDA1 / SCL1上出现、而不是在 SDA2 / SCL2上出现。
e2e.ti.com/.../2798878
另请注意、顶部引用的相关 ISO1540博文也解释了 ISO1540 SIDE1引脚上更高 VOL 的原因。 我将再次分享下面该帖子的链接、以供您快速参考。
请检查 ISO1540的 VIL 和 VOL 要求及其连接的器件、以确保它们可以配合使用而不会出现任何问题。 如果您需要任何其他澄清、请告诉我。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Rao、
我认为您发送给我的链接与此问题不相关。
因为只要电路的其余部分未通电、问题就不会解决。
正如您在以下测量中看到的、第一侧开关上的 SCL (黄色)和 SDA (蓝色)表现出色。
但是、只要我为电路的其余部分供电、它就会失败。
一旦 UPS 断电、它就会再次工作。
如图所示、SDA 和 SCL 显示降压转换器的工作时间约为160ms。
备用电源持续4秒半。
我认为这是一个电气问题、传感器是开关稳压器的 IC 吗?
可以采取什么措施使其更稳定地应对这些挑战?
提前感谢
此致
Alex