This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:隔离电容器寿命

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/763144/iso7741-isolation-capacitor-life-time

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISO7710

您好!

请问 ISO774x 的 TDDB 数据是否与 ISO7710等效(与之前提供的数据相同)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    由于 ISO774x 和 ISO7710具有相同的二氧化硅隔离栅、因此它们的 TDDB 数据将彼此相似、并且与下面显示的非专用击穿数据相似。



    TDDB 的差异因 封装类型、引脚数和材料而异、因此我将收集特定于器件的曲线并在本周与您分享。 由于 Koteshwar 在上一帖子中与您共享了 FIT 数据、请在下面找到 ISO7741的相关信息:

    MTBF:2.02E+09
    时基故障:0.5


    感谢您使用 E2E 论坛!


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我已经调查并发现、无论通道数或配置如何、所有 TI SiO2隔离栅器件(如 ISO7710和 ISO774x)的 TDDB 数据都是相同的。 很抱歉在上一篇文章中有误导之处:上面的 TDDB 图就是您需要的图! 有关 ISO77xx 隔离质量和可靠性的详细信息、请查看 此白皮书


    谢谢、
    Manuel Chavez