This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:有关高隔离电压条件的问题

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISO7821, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/761617/isow7821-question-about-high-isolation-voltage-condition

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件: ISO7821、 ISO7841

客户需要以下高隔离电压条件;

・隔离电压:5500Vac /1分钟

・1200V 直流  

※DC/DC:5Vin⇒5Vout /10mA

请告诉我以下关于 ISOW7821的三点。

①ISOW7821 Ω 为1414Vdc、但隔离电压为5000Vac / 1min。

我认为级联两个 ISOW7821可以增加隔离电压、对吗?

我想知道 ISOWxxxx 系列与5500Vac / 1分钟匹配的任何想法。   

②Is 是否有隔离电容器寿命的规格图? (故障时间与应力电压间的关系图)

③Is 是否有故障模式的测试数据?

(__LW_AT__我想知道这些基于 Vac 或 Vdc)的测试数据

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    1)。 从技术上讲、是的-可以级联隔离器以实现更高的隔离电压额定值。 但是、在考虑该选项之前、可能会根据终端设备需求提供更好的解决方案。 例如、可以使用 ISO7821 (器件名称中无 W;仅限不带电源的数据隔离器)、该器件可在相同尺寸(16DW)下支持2121V (直流)和5700V rms (1分钟)。 然后、您可以使用 SN6505器件来驱动变压器以获得隔离式电源。 由于6505可提供高达1A 的电流、因此应轻松处理5V 时的10mA 负载电流预算。

    您能否分享有关需要此高隔离电压 Vac 规格的终端设备的更多详细信息?  

    2) 2)我们将跟进您的情况。  上面链接的 ISO7821 (无"W")器件在数据表中包含电容器寿命数据、但这仅用于数据路径。 我们将尝试查看我们是否还可以为 W 部件提供类似的曲线[数据+功率]。

    3)遗憾的是、无法在公共论坛上共享这些数据。 共享此信息需要 NDA、我们必须通过 PM/email 离线进行。  这是您想要追求的目标吗? 如果是、我们是否可以通过电子邮件联系您/您的最终客户、通过正确的渠道进行此操作?

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi-San

    感谢您的回复、

    关于答案3)、我向客户确认是否考虑 NDA。
    我会再来的。

    关于答案2)、我在 ISO7821数据表中找不到生命周期图、还有其他文档吗?
    ISO7821隔离电压高于 ISOW7821、ISOW7821的使用寿命是否与 ISO7821相同(近乎)?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    Abhi 将不在办公室、所以在 Abhi 外出时、请允许我为您提供帮助。

    1) Abhi 已经回答了这个问题。

    2) 2) ISO7841数据表将第6.18节中发布的寿命数据作为绝缘特性曲线、同样适用于 ISO7821。 ISOW7821的寿命曲线与 ISO7821略有不同、原因是 ISOW7821还包含一个集成式直流/直流转换器。 就像 Abhi 之前所问的、我能通过您的电子邮件联系您吗?您使用此电子邮件创建 E2E 个人资料来分享您的一生的曲线?

    3) 3)关于故障模式、在我评论之前、您能否详细描述您正在寻找的确切数据?
    如果是关于隔离栅是否会发生故障开路或故障短路、请参阅以下链接中的白皮书。
    www.ti.com/lit/wp/slyy081a/slyy081a.pdf


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    请帮我提供您的意见、以便我能够为您提供进一步的支持、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rao-San

    感谢您的许多建议、
    很抱歉我的回复延迟。

    1)和3)、这些已清除。
    关于答案2);是的、请在我的电子邮件中分享生命周期信息。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我已向您发送一封包含所需信息的电子邮件。 我将继续并将该线程标记为已关闭。 如果您有其他问题、请创建新的 E2E 帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao