主题中讨论的其他器件: ISO7821、 ISO7841
客户需要以下高隔离电压条件;
・隔离电压:5500Vac /1分钟
・1200V 直流
※DC/DC:5Vin⇒5Vout /10mA
请告诉我以下关于 ISOW7821的三点。
①ISOW7821 Ω 为1414Vdc、但隔离电压为5000Vac / 1min。
我认为级联两个 ISOW7821可以增加隔离电压、对吗?
我想知道 ISOWxxxx 系列与5500Vac / 1分钟匹配的任何想法。
②Is 是否有隔离电容器寿命的规格图? (故障时间与应力电压间的关系图)
③Is 是否有故障模式的测试数据?
(__LW_AT__我想知道这些基于 Vac 或 Vdc)的测试数据
此致、
Satoshi