This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:使用 ISO7721代替光隔离器

Guru**** 2930630 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7720, ISO7710, ISO7721DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/762720/iso7721-using-iso7721-instead-of-optoisolator

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO7720ISO7710

您好!

我目前正在使用光电隔离器(MOCD207M) 为我的设计实现充电。  

引脚1 -阳极1:3.3V

+470 Ω 串行电阻器

PIN2-GND_A

PIN8-COLLECTOR 1:IC 的引脚

PIN9-发射器1:GND_B

IC 的引脚变为低电平以启用充电。

如果可能、我希望使用 ISO7721而不是光电隔离器。

 

我的应用程序是否有任何问题?  

顺便说一下、为什么 output_A 位于左侧、而 output_B 位于右侧? 我认为这是 PCB 布局的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ndd、

    感谢您使用 E2E 论坛。
    如果您需要两个方向各有一条的隔离通道、那么将 ISO7721用于您的应用将是完美的选择。 如果您需要两个通道处于与您在帖子中共享的 Opto 部分相同的方向、则可以使用 ISO7720。 ISO77xx 系列器件具有1、2、3、4和6通道配置、并提供各种封装选项。 请选择最适合您的应用的选项。

    我了解您对通道 A 处于从右向左方向、而通道 B 处于从左向右方向的担忧。 我们选择此类通道方向配置的主要原因之一是、已经存在遵循此通道方向选项的竞争器件。 因此、为了方便客户使用 TI 器件、我们采用了与现有竞争器件相同的通道方向配置。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    感谢您的快速响应。

    1)正如我说过的、现在有基本电路开关光耦合器。 阳极1和阳极2的3.3V 电源(7mA 电流为470ohm 串行电阻)。  

    IC-1的引脚位于收集器-1中。 IC-2的引脚位于收集器-2中。 (单独接地)  

    当我们希望将 IC 的引脚接地(这意味着充电使能)时、我们会为阳极-1和阳极-2提供3.3V 电源电压。

    我可以 使用 ISO7720进行此开关吗?

    2) 2)我是否应该为此开关使用 ISO7720或 ISO7720F? 哪一个更好? 是否有任何参考设计、如光耦合器。

    3) 3)我是否应该为 Vcc1和 Vcc2使用2个隔离式电源? 但我只能为此使用1个电源(3.3V)。 有可能吗?

    4) 4)您对此应用有其他建议吗?

    顺便说一下、如果可能、我希望通过电子邮件发送原理图(带光耦合器的隔离器件)进行检查。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ndd:

    请在我的输入下方查找。

    1) 1)是的、您也可以使用 ISO7720轻松实现相同的光耦合器功能。 ISO7720的内部结构与光耦合器非常不同、但输入/输出通道的使用与任何其他 CMOS 数字 I/O (如 MCU、MPU、逻辑器件等)完全相同。 当 ISO7720的输入(如 INA)为低电平(< 0.3*VCC1)时、相应的输出(OUTA)将被拉至 GND。 当输入为高电平(>0.7*VCC1)时、输出将通过内部串联电阻拉至 VCC2。
    在 ISO7720中、OUTA 和 OUTB 共享相同的 GND (GND2)、INA 和 INB 共享相同的 GND (GND1)也是如此。 因此、OUTA/OUTB 输出将以同一 GND 为基准、无法分离。 如果您的应用需要将两个输出连接到两个单独的 GND、则必须使用两个可独立运行的 ISO7710器件。

    2) 2) ISO7720和 ISO7720F 仅因默认状态输出而异。 这意味着当输入未通电或保持悬空时、相应的输出将进入默认状态。 ISO7720的该状态为高电平、ISO7720F 的该状态为低电平。 您可以根据应用程序的默认状态来使用其中任何一种。 在功能上、您在使用任一器件时都不应看到任何差异。

    3) 3) VCC1和 VCC2位于隔离栅的两端。 为了保持隔离(这就是首先使用隔离器的原因)、您必须将隔离式电源应用于 VCC1和 VCC2。 由于该器件具有两组独立的电路、一组由 VCC1供电、另一组由 VCC2供电、因此即使两个引脚使用相同的电源、该器件也能正常工作。

    4) 4)您可以使用 ISO7721DEVM 进行参考和评估。

    是的、您可以通过电子邮件向我发送原理图以供审核 我可以继续写信给您用于在 E2E 上创建您的个人资料的电子邮件吗?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar Rao:

    谢谢你。

    好的、我正在等待您的电子邮件