请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042 您好!
对于 ISO1042、8引脚版本的间隙和爬电距离为8.5mm、16引脚为8mm
我想选择 SOIC16版本的唯一情况是客户对热性能要求严格、对吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Howard、
对于任何新设计、隔离团队建议使用8引脚 SOIC ISO1042。 尽管8引脚版本的爬电距离/间隙更大、但大于8mm 和>8.5mm 是相当的。 因此、对于需要在 Vcc2上使用双电源或已经使用16引脚收发器(行业标准 ISOCAN 封装)的系统、还可以鼓励使用16引脚 SOIC、以简化设计升级。 由于16引脚封装中的热阻要低得多、因此它还可以避免因较大的表面积和封装外的并行路径而产生点热。
希望这是有洞察力的! 如果您有后续问题、请随意回答。
周末愉快!
Manuel Chavez