This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:SOIC16封装的唯一优势是热性能?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/762094/iso1042-the-only-benefit-of-soic16-package-is-the-thermal-performance

器件型号:ISO1042

您好!

对于 ISO1042、8引脚版本的间隙和爬电距离为8.5mm、16引脚为8mm

我想选择 SOIC16版本的唯一情况是客户对热性能要求严格、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您在 E2E 上发布此问题! 由于除爬电/余隙和热阻之外的所有规格在 SOIC8和 SOIC16封装中都是相同的、因此选择 SOIC16的主要原因是存在热问题或工作环境温度较高。

    我们团队的 ISO1042专家目前不在办公室、但 我将 在下周初咨询他并发布更全面的回复。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    对于任何新设计、隔离团队建议使用8引脚 SOIC ISO1042。 尽管8引脚版本的爬电距离/间隙更大、但大于8mm 和>8.5mm 是相当的。 因此、对于需要在 Vcc2上使用双电源或已经使用16引脚收发器(行业标准 ISOCAN 封装)的系统、还可以鼓励使用16引脚 SOIC、以简化设计升级。 由于16引脚封装中的热阻要低得多、因此它还可以避免因较大的表面积和封装外的并行路径而产生点热。


    希望这是有洞察力的! 如果您有后续问题、请随意回答。


    周末愉快!
    Manuel Chavez