请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3082 您好,TI 工程师,当我对485接口(10V 150K~80MHz)进行 IEC61000-4-6测试时、485信号线上存在干扰。 通信方法采用自环回。 例如、RS485-1通道和 RS485-2通道环回通信。
在测试过程中、通过观察信号灯的亮起或熄灭来判断通信是否正常。 如果通信中断、信号灯将亮起;如果通信正常、信号灯将不会亮起。 然而、在485 AB 端观察到的波形现在受到干扰、如下图所示。
连接到 FPGA 的 Rx TX 信号不 受影响。这种情况是否表明我的 RS485可以承受 IEC61000-4-6测试? 或者不会?我需要改进的地方?