This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:IEC61000-4-6 RS485 ISO3082DWR

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/761176/iso3082-iec61000-4-6-rs485-iso3082dwr

器件型号:ISO3082

您好,TI 工程师,当我对485接口(10V 150K~80MHz)进行 IEC61000-4-6测试时、485信号线上存在干扰。 通信方法采用自环回。 例如、RS485-1通道和 RS485-2通道环回通信。

在测试过程中、通过观察信号灯的亮起或熄灭来判断通信是否正常。 如果通信中断、信号灯将亮起;如果通信正常、信号灯将不会亮起。 然而、在485 AB 端观察到的波形现在受到干扰、如下图所示。

连接到 FPGA 的 Rx TX 信号不 受影响。这种情况是否表明我的 RS485可以承受 IEC61000-4-6测试? 或者不会?我需要改进的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    根据常见标准和实践、您是否正在将此-4-6波形注入 A 和 B 引脚? 如果是、则应这样做。
    RS485是您可能已经知道的差分信号协议、因此芯片内的接收器设计为仅响应信号的差分分量、然后抑制 A 线和 B 线共用的噪声。 (通常称为 CMR 或简称共模抑制)。 这适用于线路(直流)上的共模漂移和瞬态/交流事件(如您所做的测试)。 当然、任何系统都不会有无限或完美的 CMR、但会有有限的 CM 抑制。 这就是 RX (接收器)输出仍然正常的原因。

    鉴于上述所有内容、请注意、我们在数据表中没有针对此内容的正式规格或保证、因为结果也取决于系统、布局、外部组件匹配等 但这确实告诉我们、用于此测试的系统设置对于此测试而言相当好。

    希望这对您有所帮助!
    如果您有其他问题、请告知我们。


    此致、
    Abhi