This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:输出放置错误的电平

Guru**** 2969720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/759597/iso1540-the-output-puts-up-a-wrong-level

器件型号:ISO1540

我使用 ISO1540 (请参阅上的原始讨论  ),但隔离后数据错误

这是从器件侧的信号、信号看起来不错(屏幕右侧附近有一个微小的步长、但它不会被误认为是逻辑1)

这是从主器件侧开始的、微步进现在是一个很大的步长、超过0.8V、3.3V 微控制器可以轻松地将其读取为1

是否有用于解决此问题的指针?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、您好!

    感谢您继续使用 ISO1540。 您能否共享该系统的原理图、包括连接到 ISO1540的无源器件以及每个示波器捕捉测量的点?

    您的输出电流负载是多少? 如果从器件汲取的电流超出特定值、则会影响"步进"电压的大小。 否则、我想检查3.3V (微控制器侧)是 Vcc2侧、5V (从侧)是 Vcc1侧、反之亦然。


    感谢您发帖到 E2E! 新年快乐!

    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下:

    在 ISO1540处获取波形、2为左侧、 1为右侧

    左侧的 SDA 和 SCL 连接 TM4C1242的 I2C2端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢大家分享原理图、我觉得很好。
    您的问题可能已在其他几篇 E2E 帖子中得到解答、请查看以下 E2E 帖子。

    e2e.ti.com/.../733012
    e2e.ti.com/.../747051

    如果您认为上述帖子未回答您的问题、请随时告知我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao