请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7310C 您好、支持团队
我的客户、 隔离器功能测试中的 ISO7310有问题、
3KV/10S 的初级侧到次级侧 GND 测试失败、但2.5KV 通过!
ISO7310规范是符合 DIN V VDE V 0884-10和 DIN EN 61010-1标准的4242 VPK 隔离、符合 UL 1577标准且长达1分钟的3000 VRMS 隔离
您可以帮助检查此问题吗? 非常感谢!