This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7310C:ISO7310隔离功能测试失败

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7310C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/800425/iso7310c-iso7310-isolation-function-test-fail

器件型号:ISO7310C

您好、支持团队  

我的客户、 隔离器功能测试中的 ISO7310有问题、

3KV/10S 的初级侧到次级侧 GND 测试失败、但2.5KV 通过!

ISO7310规范是符合 DIN V VDE V 0884-10和 DIN EN 61010-1标准的4242 VPK 隔离、符合 UL 1577标准且长达1分钟的3000 VRMS 隔离

您可以帮助检查此问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    很遗憾知道这个问题。 我们不希望 ISO7310C 在3kVrms 下在10秒的火锅测试中失败。 您能否确认客户设定的故障标准是什么? 泄漏电流>10mA 是否是故障标准?

    我看到该器件当前已在客户应用板上进行测试。 为了确保观察到的故障确实是 ISO7310C 故障、您是否可以请求客户通过将导线焊接到器件引脚(可能是 GND1.& GND2)来获取新样片并仅测试样片? 或者、它们可以将 ISO7310C 焊接在裸板上并测试器件。

    客户单独测试器件后、请告知我们结果。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar  

    是  的,泄漏电流大于10mA,这是故障的标准

    该泄漏电流测试标准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    感谢您的参与。 您的客户使用的测试方法是标准做法、但当前阈值可能因客户而异。 我从其他几个客户那里听说过泄漏电流阈值也设置在1mA 和5mA 之间。 所有这些阈值似乎都可以检查器件隔离栅是否完好无损。

    关于我在之前的回复中请求的测试、您能否确认您是否能够与客户核实他们是否可以在没有任何 PCB 的情况下单独测试器件样片、以查看器件本身是否满足客户10秒3kVrms 的要求? 这清楚地说明并确认了问题是器件样片还是电路板问题。

    我期待收到你关于上述请求的答复,谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    客户是否单独测试了样片? 您是否知道客户测试的更新? 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    由于我们尚未收到客户的任何更新、并且此帖子已停用一段时间、我将继续并将其标记为已关闭。 如果您确实获得了更新、则可以在此处发布。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao