Other Parts Discussed in Thread: DAC60504, OPA551, ISO7741, ISO224
主题中讨论的其他器件:DAC60504、 OPA551、 ISO224
大家好、我使用 TI 的 DAC60504来创建双极信号(参考 slaa869)和 Howland 电流泵。
该双极信号馈送到运算放大器的输入端
目前、OPA551运算放大器(提供+30V、-30V)和 DAC DAC60504均连接到同一 GND;
GND -连接到运算放大器- DAC GND 的负载电阻器
但是、我需要使用单独的 GND、我注意到了隔离解决方案。
由于该电流泵可驱动+30、-30V 电压、最大电流为60mA、我是否可以使用隔离 解决方案来使用单独的 GND?
首先、我想向负载添加单位增益缓冲 GND、但我认为隔离 解决方案可以更好。