This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:故障率

Guru**** 2385150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/799006/iso7742-q1-failure-rate

器件型号:ISO7742-Q1

尊敬的 TI:

我希望接收有关 ISO7742-Q1器件故障率的数据。
请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我需要的是时基故障率。
    它通常显示在网络上、但未找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BJ Han:

    感谢您使用 E2E 论坛!

    ISO7742-Q1的时基故障率为0.4。

    此致、
    Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manasa:
    感谢您的关注和支持。
    我能否以官方 PDF 文件的形式收到上述内容?
    这是必要的、因为您需要向客户提交材料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    遗憾的是、没有官方 PDF 格式的 FIT 信息可为您提供帮助。 我们只能向您分享以下信息。 由于此信息位于 TI 网站上、因此您可能可以将此 E2E 帖子链接分享给客户。 谢谢。

    MTBF:2.50E+09
    时基故障率:0.4
    会议级别:60%
    使用温度:55°C


    此致、
    Koteshwar Rao