This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:如果仅为 VCC1或 VCC2供电、ISO7721如何响应

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/799713/iso7721-how-does-the-iso7721-respond-if-only-vcc1-or-vcc2-is-powered

器件型号:ISO7721

你(们)好

我的应用的一个用例可能意味着只能为 ISO7721的一侧供电。  在某些情况下、VCC1通电、VCC2未通电、以及 VCC2未通电和 VCC1未通电。  仅为一侧供电时、ISO7721如何响应?

非常感谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    如果 Vcc (OUTPUT)未供电、则器件的输出未定。 如果 Vcc (输入)是唯一一个未供电的、那么输出处于其缺省状态。

    尊敬的、

    卢卡斯