尊敬的先生:
我会使用 ISO1540替代 ADUM1250、但会遇到如下波形所示的问题
您可以看到红色圆圈_ ACK 信号:
ADUM1250非常稳定 -> SMBus 正常
ISO1540有一些干扰-> SMBus 故障。
请您帮助审核并提供一些建议。
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 James:
感谢您分享有关 SoC 和 ISO1540连接的详细信息。
看起来 MOSFET 不会导致任何问题、您是否曾尝试绕过 MOSFET 进行测试? 如果不是、您能否移除 MOSFET 并仅为测试/调试短接迹线、并告知我它是否正常工作?
同时、我将与内部团队讨论这一问题、看看我们是否能够找出其他可能导致此类问题的原因、并将在明天回来。
另一个问题是、您是否仅在一个 ISO1540样片上看到了此问题、或者您是否在多个 ISO1540样片上找到了此问题? 请告诉我,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao