This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:噪声问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/776750/iso1540-noise-question

器件型号:ISO1540

尊敬的先生:
我们希望使用 ISO1540来替代 ADUM1250,我们使用相同的 I2C 总线来测试这些部件,但 ISO1540有一些噪声,ADUM1250没有下图所示的噪声,TI 有没有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    感谢您发布 ISO1540面临的问题。 此帖子似乎与我在下面链接的 E2E 帖子中与 Steven 和 James 讨论的问题相同。 如果是、那么我现在将保持此帖子打开、一旦此问题得到解决、我将返回并在此处发布更新。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../2870930



    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koteshwar Rao。
    我明白了。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    由于其他相关的 E2E 帖子中提供了解决此问题的必要输入、我将继续并将此主题标记为已关闭。 为了方便读者、我将复制下面的原始帖子链接。

    e2e.ti.com/.../2870930


    此致、
    Koteshwar Rao