This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/776678/iso1212-iso1212

器件型号:ISO1212

各位专家:
我将隔离式24V 至60V 数字输入接收器用于其中一个项目的数字输入模块。
为了执行信号完整性分析、我已从 TI 网站下载了 IBIS 模型(iso121x.IBS)。
对于 ISO1212器件的输出引脚(引脚4、5)、我看到"输出"缓冲器未定义(请参阅附件)。 因此、我无法将这些引脚视为驱动器。
请提供正确的 ibis 文件。


谢谢、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、

    我正在努力将您的问题修补给建模团队。 感谢您的耐心等待。

    尊敬的、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    产品线的原始模型请求似乎没有要建模的引脚。 请给我发送电子邮件、我们可以更详细地讨论这一点。
    谢谢、

    -Eric (建模) Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ashish、

    我目前正在几个不同的方面讨论 IBIS 模型的情况。 这一问题正在积极处理中,我将很快提供进一步的资料。

    尊敬的、

    卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、
    感谢更新。将等待更新的 IBIS 模型。

    谢谢、此致、
    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、

    e2e.ti.com/.../iso121x.ibs

    我已尝试在这篇文章中包含更新的 IBIS 模型。 请确认您可以使用它。 如果没有、我是否有权通过电子邮件将其发送给您?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    我能够下载更新的 IBIS 模型并验证输出引脚功能。 现在工作正常。
    非常感谢您的努力!

    谢谢、
    Ashish