请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/776678/iso1212-iso1212
器件型号:ISO1212各位专家:
我将隔离式24V 至60V 数字输入接收器用于其中一个项目的数字输入模块。
为了执行信号完整性分析、我已从 TI 网站下载了 IBIS 模型(iso121x.IBS)。
对于 ISO1212器件的输出引脚(引脚4、5)、我看到"输出"缓冲器未定义(请参阅附件)。 因此、我无法将这些引脚视为驱动器。
请提供正确的 ibis 文件。
谢谢、
Ashish