https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/769224/isow7842-latch-up
器件型号:ISOW7842在几种不同的设计中、我们遇到了 ISOW7842的问题。
启动时的隔离电压有时会变为7V、而不是设置的3.3V、并且电路变得非常热。
有什么想法会导致这种情况?
BR
//按
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/769224/isow7842-latch-up
器件型号:ISOW7842在几种不同的设计中、我们遇到了 ISOW7842的问题。
启动时的隔离电压有时会变为7V、而不是设置的3.3V、并且电路变得非常热。
有什么想法会导致这种情况?
BR
//按
你(们)好
我们已经在电流限制设置为2A 至20A 的情况下进行了测试
我们已经使用20uS/V 的压摆率进行了测试、直至(高达?) 20ms/V
我们还在高达800µF μ F 的输入(5V 侧)上使用更多电容进行了测试
我们无法看到与这些设置的任何相关性以及闩锁问题。
当我们遇到问题时(总是从"冷启动")、通常会有几次重启、但当它开始努力工作时(不可能?) 以返回故障。
BR
//按