This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:闩锁效应?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/769224/isow7842-latch-up

器件型号:ISOW7842

在几种不同的设计中、我们遇到了 ISOW7842的问题。
启动时的隔离电压有时会变为7V、而不是设置的3.3V、并且电路变得非常热。

有什么想法会导致这种情况?

BR
//按

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PER:

    很遗憾听到您遇到与 ISOW7842相关的问题。 请帮我了解以下信息吗?

    输入电压和输出负载电流是多少?
    输入和输出电源去耦电容值是多少?
    3.您能否与我们分享原理图以便我们进行审核? 如果您不想在 E2E 论坛上分享您的原理图、我可以向您的电子邮件 ID 中写入您用于创建 E2E 用户帐户的电子邮件 ID。 请告诉我。

    当输入电容器与输出电容器相比相对较小时、我们已经看到了这个问题。 为了让我们能够更好地发表评论、请帮助我们了解原理图。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是耦合的快照。
    5V 输入、3.3V 上的负载(ISO 侧)约为70mA。

    在某种程度上、当我们提高电源上的压摆率(提供5V 电压)时、似乎我们得到了更少的问题、我们认为问题已经解决、但随后又开始出现了问题(即使在斜坡上的功率较慢的情况下)。

    因此、目前我们是无组织的。

    BR
    //按

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PER:

    感谢您分享原理图和其他信息。 该原理图对我来说很好、希望去耦电容器靠近 VCC/GND 和 VISO/GNDISO 引脚放置、如 ISOW 数据表中所述。

    您是否能够将 VCC/GND 处的47uF 电容器增加到100uF 并再次测试?
    我是否可以知道 UP5V 电源上设置了什么电流限制?
    我是否可以知道测试了什么电源斜坡速率? 哪些斜坡速率导致了故障?

    我们希望更快的电源斜升速率会更好、因为器件不会在 UVLO 点花费太多时间、并且能够快速达到有效的电源电压电平。 我们预计小于1ms 的斜坡速率通常很好。

    请务必分享上述要求的信息。 根据我们的建议、增加输入电源电容并使用更快的电源斜升速率、应使器件在正常工作条件下运行。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已经在电流限制设置为2A 至20A 的情况下进行了测试
    我们已经使用20uS/V 的压摆率进行了测试、直至(高达?) 20ms/V
    我们还在高达800µF μ F 的输入(5V 侧)上使用更多电容进行了测试

    我们无法看到与这些设置的任何相关性以及闩锁问题。

    当我们遇到问题时(总是从"冷启动")、通常会有几次重启、但当它开始努力工作时(不可能?) 以返回故障。

    BR
    //按

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PER:

    对我的答复拖延表示歉意。 通过您进行的实验、我们希望器件正常工作。
    您能否确认我是否可以通过您用于 E2E 个人资料的电子邮件联系您? 我想了解更多信息、并尝试帮助您解决该问题。 请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是您可以通过此帐户使用的电子邮件地址与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PER:

    由于我们将通过电子邮件继续讨论此问题、因此我将继续将此帖子标记为"已关闭"。
    问题解决后、我将返回并在该帖子中发布摘要。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao