This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 文档 TIDU299-2014年10月对于脉冲形状、EFT 脉冲间隔等是否正确?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/773055/is-document-tidu299-october-2014-correct-with-respect-to-the-pulse-shapes-the-eft-pulse-intervals-etc

您好!

我需要澄清。  我看到了 TI 和其他公司关于 IEC 6100-4-x 的大量文档。  IEC-61000-4-4脉冲序列的规格是什么?  据我所知、对于这两种极性、每种极性都有两种可能的脉冲速率、一种是5kHz、另一种是100kHz、如下所示:

           脉冲形状    脉冲周期   突发持续时间  脉冲/突发   周期      重复数/10s   10秒块/分钟   总脉冲数、以6个块为单位

1.5kHz     1.2ns/50ns       200us         15毫秒          75          300毫秒            33.3.              3.                  15000

 100kHz  1.2ns/50ns        10us         0.75毫秒         75          300毫秒            33.3.              3.                  15000

这 不同意 TIDU299-2014年10月、也不同意许多其他 TI 文档。  我发现一些 TI 文档彼此不同意。

正确的脉冲序列是什么?  我需要了解有关 IEC 61000-4认证测试的功率耗散规划。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    很抱歉造成混淆。 让我与我们的驻地标准专家核实、并在周一与您联系。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    每个脉冲波形的规格标称值为 tr/tw = 5ns/50ns。 每个频率的脉冲周期、突发持续时间和突发周期值都是正确的。 在 TIDU299中、图6中的单位第二幅图向下和右侧应该是 ms、而不是 us。 使用哪种频率由设计人员决定、其中5kHz 是传统频率、但100kHz 更真实。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回答。  我对上升时间感到困惑。

    您可能需要查看文档 SLVA711、图5。  我认为这个数字是不完整的。  未指定脉冲重复频率(5kHz 或100kHz)、也未指定要管理的突发次数。  此外、我不记得是否有一项声明必须同时管理两个极性。

    谢谢、还有

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    本文档似乎只是概述了 IEC61000-4测试套件、而不是全部细节。 有关所有测试详细信息、您应参阅原始规格文档。 需要测试两个极性。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Garrett。

    此致、

    Peter