我正在设计一款嵌入式工业控制器、该控制器必须具有11个单独隔离的4-20mA 双线回路输入。 每个环路和隔离电路的电源由其自己的隔离式24V 直流/直流转换器供电。 电流环路输入的线对线保护很简单、但我看不到如何提供线对线保护接地保护。 测试期间多次 EFT 冲击的累积电荷将累积到24V 直流/直流转换器的隔离电容上、直到达到其隔离电容击穿电压。 此外、在每个瞬态期间流动的电流大约为25安培、虽然仅持续15 nsec 左右、但大约持续50 nsec、则持续15安培左右。
因此、我有以下问题:
如何在不违反隔离要求的情况下释放隔离电容的电荷? 我可以使用泄放电阻器来保护接地、但它必须足够小、以便在 IEC 61000-4-4测试期间在连续 EFT 冲击之间的时间对电容进行放电。 在最大隔离电容为120pF 的情况下、电阻器必须小于大约15K 才能达到5个时间常数。 为了在安装此240 VAC 系统时能够容忍误接线、电阻器需要具有15瓦额定值。
2.大电流尖峰是否是隔离电容的问题?
3.是否有更好的方法来完成所有这些工作?
感谢您的观看、
Peter