This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS422中断:如何在 RS422线路中强制进行输出。

Guru**** 2534370 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1410, THVD1452, RS485-FL-DPLX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/771648/rs422-interruption-how-to-force-a-droupout-in-rs422-line

器件型号:ISO1176
主题中讨论的其他器件:THVD1410THVD1452RS485-FL-DPLX-EVM

我们遇到了一个故障排除问题、需要在 RS422线路中强制压降。

我想我会使用一对这些信号、并在整个过程中使用使能信号将422信号转换为数字信号、将数字信号转换为422信号。

严格来说、不需要隔离、但这是我发现的第一个具有使能控制的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您能否向我解释一下"强迫辍学"是什么意思?

    大多数 RS485/RS422收发器具有驱动器使能引脚和接收器使能引脚(通常表示为 DE 和/RE)。 一个非隔离式示例是 THVD1410。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需在给定的时间内关闭 RS422流。 如果我足够快、我可以使用切换开关。 ^μ A)

    我将在早上查看这些器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、1452看起来不错、他们的 EVM 是否可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    THVD1452与此 EVM 兼容:

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来、RS485-FL-DPLX-EVM 将非常适合我。 DigiKey 有库存! 我应该知道的任何问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith、

    我唯一能想到的是、在数字输入(D、DE 等)上有50欧姆的端接电阻器、这对于这些电路板来说可能很棘手。 这在通过一个50 Ω 电缆通过一个函数生成来驱动电路板时很方便、但是会使标准 MCU/UART/等 的输出过载 因此、您可能需要将这些从电路板上拔出。 请注意、端接实际上是针对电路板的"接地"网络而不是"DUT 接地"、因此您也可以将"接地"悬空以实现相同的目的。 (存在单独的接地仅为了在节点之间存在接地漂移的情况下更方便地测试通信、而大多数人似乎不使用该接地。)

    如果您在获得电路板后有任何问题、请告知我们。 (如果您创建了一个新线程、可能会更可见。)

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我想您已经回答了我的问题