Other Parts Discussed in Thread: THVD1410, THVD1452, RS485-FL-DPLX-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1176 主题中讨论的其他器件:THVD1410、 THVD1452、 RS485-FL-DPLX-EVM
我们遇到了一个故障排除问题、需要在 RS422线路中强制压降。
我想我会使用一对这些信号、并在整个过程中使用使能信号将422信号转换为数字信号、将数字信号转换为422信号。
严格来说、不需要隔离、但这是我发现的第一个具有使能控制的芯片。