https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/770765/emi-rfi-shielding
主题中讨论的其他器件:TPS2388您好、社区
我会就如何正确地组合机箱接地和数字接地向您提出建议。 我的疑问与我研究的大量文档以及我在 Altium Designer 电路板的参考设计库中能够获得的示例有关。 AN2587 http://ww1.microchip.com/...ppNotes/00002587A.pdf -图7-3显示了通过窄导体在一层土地内的陆地面积、还显示了 DGND 和 CGND 之间所需的间隙。 但在 Altium 的示例和 TI 的一些文档(EMI/RFI 屏蔽- slideplayer.com/.../)中 、使用了2kV 电容器(1-4.7nF)和1-10MOhm 电阻器。 那么、将陆地相结合的最佳方法是什么? 你怎么看?
P.S. 我的应用程序包含一组应用程序、例如:
-具有内置变压器和分接地的以太网。
-采用金属化外壳的 RF 天线。
-其他。
此外、我的器件由来自 MeanWell GST 系列的外部网络适配器供电、但同时它具有金属外壳、与接地的外部金属结构接触。 外壳的接地通过金属化孔到达电路板、这些金属孔连接到器件的外壳。