主题中讨论的其他器件: SN6505B
当驱动器温度上升至85'C 时,D1、D2死区时间电流急剧增加至2A-4A ,输出电压降低。
在较高温度期间、驱动器变压器的行为变得异常。
驱动程序:SN6505A
使用的变压器为:760390014
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vijaykumar、您好!
隔离式电源崩溃的另一个潜在原因是变压器的 V-t 积。 当 Vcc = 5V 时、SN6505A 应与 V-t 积为20V-μs 及更高的变压器配合使用。 此处使用的变压器760390014具有11V-t 积 μs、对于 SN6505A 而言肯定太低。 在这种情况下、可以使用 SN6505B、因为它需要的 V-t 积仅为8Vμs μ s 或更大。
或者、可以将变压器替换为 V - t 积为20Vμs μ s 或更大的变压器、以便与 SN6505A 配合使用。 如果您希望在选择变压器时获得帮助、请告诉我所需的工作电压和匝数比。
下面是一个并行出现的类似线程、以供参考: 
最棒的
Manuel Chavez
PSA:编辑了原始帖子以包含 SN6505B 选项