This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:隔离论坛

Guru**** 2453030 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/840573/sn6505a-isolation-forum

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件: SN6505B

当驱动器温度上升至85'C 时,D1、D2死区时间电流急剧增加至2A-4A ,输出电压降低。

在较高温度期间、驱动器变压器的行为变得异常。

驱动程序:SN6505A

使用的变压器为:760390014

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    很遗憾听到您在使用 SN6505A 时遇到的问题。 请务必分享更多信息、以便我们能够帮助您解决问题。

    您能否与我分享显示此问题的原理图、PCB 布局和波形? 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaykumar、您好、欢迎使用 E2E!

    在高于85dC 的温度下、许多肖特基二极管的反向泄漏电流会增加到毫安级、这对于推挽式拓扑是不可接受的。 解决此问题的一种可能的解决方案是、只需将肖特基二极管替换为 RB168MM-40等低泄漏二极管。  请务必告知我们这是否有帮助、同时请随时参考下面的 E2E 主题、了解类似问题的背景信息:




    祝你度过美好的一天!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaykumar、您好!

    在室温下、正常运行期间是否存在任何问题? 请告诉我。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaykumar、您好!

    隔离式电源崩溃的另一个潜在原因是变压器的 V-t 积。 当 Vcc = 5V 时、SN6505A 应与 V-t 积为20V-μs 及更高的变压器配合使用。 此处使用的变压器760390014具有11V-t 积 μs、对于 SN6505A 而言肯定太低。 在这种情况下、可以使用 SN6505B、因为它需要的 V-t 积仅为8Vμs μ s 或更大。

    或者、可以将变压器替换为 V - t 积为20Vμs μ s 或更大的变压器、以便与 SN6505A 配合使用。 如果您希望在选择变压器时获得帮助、请告诉我所需的工作电压和匝数比。

    下面是一个并行出现的类似线程、以供参考:




    最棒的
    Manuel Chavez

    PSA:编辑了原始帖子以包含 SN6505B 选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

         感谢您的更新。  

    此致、

    Vijay